我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CCA630和CCA634有什么区别?
问题描述:
CCA630和CCA634有什么区别?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

CCA630和CCA634都是用于Sepam综保的电流输入模块。两者的主要区别在于零序电流互感器的选择。如果选用施耐德的零序电流互感器 CSH120或者是CSH200,可选用CCA630模块,其零序互感器接在Sepam综保装置的A模块的18和19端子;如果选用的是国内生产的零序电 流互感器,应当选用CCA634模块,零序互感器的接线对应的是9和7/8端子。