我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam 80系列中的64REF能不能用于低压系统,如果能用,接线有什么变化?

所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

64REF-限制性接地故障差动,应用于变压器和发电机的保护。通过对由3个相电流计算所得的剩余电流和在中性点上测得的剩余电流进行比较,检测中性线接地的三相绕组中的相线对地故障。接线图如下:

64REF-限制性接地故障差动保护可应用于低压系统,同样用于保护变压器和电动机的三相绕组的相对地的接地故障。可适用于TN-S,TN-C,TT系统等电源侧直接接地的系统,接线方式没有变化。