我们今天能为您提供什么帮助?

下级负载正常工作,Sepam 20系列综合保护装置没有电流显示是怎么回事?

问题描述:
下级负载正常工作,Sepam 20系列综合保护装置没有电流显示是怎么回事?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

如果下级负载正常工作,且检查综保没有电流显示,有两种情况。1)可能是主回路电流过小造成的。对于Sepam 20系列综保来说,可以显示的范围是0.02-40In,其中测量范围0.1-1.5In指的是符合手册中的测量精度范围。2)是CT二次回路接线问题造 成,如果CT二次回路电流并未实际接入综保装置内部。检测方法为,通过测试仪对装置端子处加电流模拟量,检查综保显示电流是否正常。