我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VIP40 VIP45 VIP400 VIP410哪一款可以做通讯?
问题描述:
VIP40 VIP45 VIP400 VIP410哪一款可以做通讯?

所属产品线:
VIP系列

解决方法:

VIP40 VIP45 VIP400 VIP410四种型号中只有VIP410可以实现通讯功能,需要注意的是VIP410做通讯时需要外部辅助电源供电。