我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam 20和40系列面板上状态指示灯的含义是什么?

问题描述:
Sepam 20和40系列面板上状态指示灯的含义。

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列

解决方法:

Sepam 20和40系列的液晶显示屏显示如下图所示:
10.JPG
显示屏的最上一行为状态指示灯,是LED发光二极管。其中前两个:
1. “ON”表示为工作电源状态(有电源时为绿色);
2. 扳手指示灯表示为继电器内部故障,在主要故障时是常亮,在一些可以降低等级运行的局部故障时是闪烁;
后面的9个指示灯为主回路运行状态指示灯,标准设置为:
1. I>表示为相过流;
2. I>>表示相速断过流;
3. I0>表示为零序过流;
4.  I0>>表示零序速断过流;
5. ext表示外部跳闸;
6. ext指示灯后面的由用户定义为其他功能指示;
7. 0 off位开关分闸状态;
8. 1 on为开关合闸状态;
9. Trip为故障跳闸指示。
这9个指示灯可根据用户的使用调试整定软件SFT2841进行重新定义,然后由SFT2841软件根据重新定义的含义打印出相应的文字信息,并且可将打印的信息重新粘贴到Sepam面板指示灯上方从而指示新的含义。