我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
老版本的Sepam保护是否可以更换带有Mini-USB的人机界面?需要刷新保护的Firmware吗?
问题描述:
老版本的Sepam保护是否可以更换带有Mini-USB的人机界面?需要刷新保护的Firmware吗?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 80 系列

解决方法:

老版本的Sepam保护可以更换带有Mini-USB的人机界面。人机界面的订货号:

Sepam 20/40序列号<0440001, 面板订货号 59694

Sepam 20/40序列号>0440001, 面板订货号 59695

Sepam 60/80, 面板订货号为 59696。

更换面板后,可以不刷新保护的Firmware。