我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ断路器在加装VPS时要注意哪些问题?
问题描述:
MTZ断路器在加装VPS时要注意哪些问题?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1. Micrologic 7.0X已标配VPS,2.0X、5.0X、6.0X可以选配。

2. VPS的正常供电范围为208-600Vac。

3. 当断路器主回路电压大于600Vac时,要加装电压互感器和PTE,将电压变至正常供电范围。接线如下: