MTZ断路器与隔离开关是否具有DIN和DINF保护?
问题描述:
MTZ是否具有DIN和DINF保护?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ 断路器与隔离开关产品集成了DIN和DINF两种瞬间保护,具体如下所示:
1: “DIN” (后备瞬时保护 )当断路器闭合时有效。 DIN在 lcw之上被激活,为峰值保护。
MTZ的H2、H3和L1分断的断路器产品有DIN保护功能,其他断路器产品无DIN保护。MTZ的隔离开关产品无DIN保护。
2: “DINF”( 瞬间过流保护 ) 在断路器闭合时如果存在短路电流并且高于保护阈值时瞬间脱扣。 DINF 为峰值保护。当空气断路器闭合 50ms 之后,DINF 失效。
MTZ所有断路器均具备DINF保护功能。MTZ隔离开关中仅HF与HH产品具备DINF保护功能,HA产品无DINF功能。
是否有帮助?