我们今天能为您提供什么帮助?

HVX订单中出现“操作顺序”一项,指的是什么?

问题描述:
HVX订单中出现“操作顺序”一项,指的是什么?

所属产品线:
HVX

解决方法:

在HVX最新的订货表格中(样本2013.11版)添加了“操作顺序”选项,如下图所示:
3.jpg
操作顺序体现了断路器的操作特性,在国标GB1984-2003中规定,断路器的操作顺序有两种:
a)O--t--CO--t'--CO
一般情况下:
t=3 min,不用于快速自动重合闸的断路器;
t=0.3 s,用于快速自动重合闸的断路器(无电流时间);
t'=3min。
其中:可用于取代t'=3 min的其他值:t'=15 s和t'=1min也可用于快速自动重合闸的断路器。
b)CO--t''--CO
其中:t''=15 s,不用于快速自动重合闸的断路器。
注:O:表示一次分闸操作;
CO:表示一次合闸操作后立即(无任何故意延时)进行分闸操作;
t,t',t‘’:表示连续操作之间的时间间隔。
HVX订货表中的有三种操作顺序,客户可根据自己的实际情况选择。标准默认情况是O--0.3 s--CO--3 min--CO,即可用于快速自动重合闸。