我们今天能为您提供什么帮助?

HVX12KV手车式真空断路器与开关柜配合时手车推进行程是多少?

问题描述:
HVX12KV手车式真空断路器与开关柜配合时手车推进行程是多少?

所属产品线:
HVX

解决方法:

HVX 12KV手车式真空断路器可与国产柜(宽度650MM,800MM,1000MM)配合使用,在配合使用中手车的推进行程是200MM。
如:HVX12 1250A 31.5KA与国产柜配合可参见如下尺寸:

Untitled.jpg