NSX630断路器测量功率因数显示为负值是什么原因?
问题描述:
NSX630断路器测量功率因数显示为负值是什么原因?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
除了电流值太小,不在测量范围以内,不考虑其实际意义以外,功率因数符号,主要受到符号标准和进线方向的影响。
1.符号标准的影响:
IEC标准 和 IEEE标准 对于功率因数符号的规定是不同的,对于常用的感性负载而言,其有功功率为正,无功功率为正(消耗功率取正),则根据IEC标准,功率因数为正,而根据IEEE标准,功率因数为负,参考下图:


注意:NSX中默认选取的是 IEEE 标准,如有需要,可在RSU软件中修改为IEC

2.断路器进线方向的影响:
断路器默认进线方向是上进线,如果断路器从下进线,则测量的功率为负,可能会影响到功率因数的符号;对于下进线的断路器,
可在RSU软件中将功率符号改为-(默认为+,见上图)


是否有帮助?