我们今天能为您提供什么帮助?

NSX DC有锁定设备吗?

问题描述:
NSX DC有锁定设备吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

有的,有可移动式锁定设备和固定式锁定设备两种,其中固定式锁定设备只适用于 3P/4P 产品

可移动锁定设备,对于NSX100-250 DC 和 NSX400-1200 DC 都是29370, 只能锁定在分闸位置;固定锁定设备,对于NSX100-250DC 是LV429371 ,对于NSX400-1200DC 是LV432631,可以锁定在分闸位置,也可以锁定在合闸位置,如下图:

上图中 LV429370 LV432630两款产品,国内无此料号