我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器在使用SDx模块时应如何接线?

问题描述:
NSX断路器在使用SDx模块时应如何接线?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

SDx模块可远程指示带有电子脱扣单元的NSX断路器的脱扣或报警情况,该模块有4个端子,其中SD1,SD3接电源,SD2,SD4接输出,接线图如下:

如果和Mic 2脱扣单元使用,只有SD2输出,即过载指示(SDT)

如果和Mic 5,Mic 6 配合使用,可以有SD4输出,对于Mic 5 ,默认输出是 SD2 过载指示(SDT),SD4 过载预报警(PAL);对于Mic6, 默认输出是 SD2 过载指示(SDT), SD4 接地故障指示(SDG)。也可以通过RSU软件自定义 SD2 SD4输出