我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器分励线圈MX若在回路中串联OF如何接线?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

如下图所示,分别是NSX断路器的MX和OF接线端子图,如要在MX回路中串联OF,需要串联OF的常开触点,以OF1为例说明:MX的C1和C2端子接到OF1的11和14,再通过按钮来控制MX的电源,断路器在合闸的时候11和14接通,按下按钮MX得电带动断路器脱扣,11和14就断开。