NSX断路器MIC5和6的控制单元有哪些方法可以对Ir,Tr,Isd,Tsd进行调整?
问题描述:
NSX断路器MIC5和6的控制单元有哪些方法可以对Ir,Tr,Isd,Tsd进行调整?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
对于Ir和Isd方法为:1.在控制单元上先通过旋钮粗设定然后通过按键微调整,2.先通过旋钮粗设定然后,通过RSU软件通过通讯选项进行设定
对于Tr和Tsd方法为:1.在控制单元上通过按键设定,2.通过RSU软件通过通讯选项进行设定
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。