NSX加延伸旋转手柄后能不能实现两台只能合一台?
问题描述:
NSX加延伸旋转手柄后能不能实现两台只能合一台?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
可以通过机械联锁和钥匙联锁来实现:
机械联锁如下图:

延伸旋转手柄基座上可以加装钥匙,因此也可以用两锁一钥匙来实现,如下图:

安装两锁一钥匙后钥匙在柜门内,必须打开柜门操作,但是和延伸旋转手柄的柜门联锁不冲突,逻辑关系如下:
需要合闸的断路器A可以在分闸状态打开柜门,插入钥匙,再关上A柜门,A合闸;如果要换成断路器B合闸,可以把断路器A分闸,打开A柜门,取出钥匙,打开断路器B柜门,插入钥匙,再关上B柜门,B合闸。
是否有帮助?