我们今天能为您提供什么帮助?

NSX-DC直流断路器可以加插入式和抽出式套件吗?

问题描述:
NSX-DC直流断路器可以加插入式和抽出式套件吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX100~630-DC的3/4P断路器可以加插入式或抽出式套件,插入式和抽出式套件和NSX交流断路器是相互通用的。

注意:NSX100/160-DC的1/2P断路器和NSX1200-DC是不可以加插入式或抽出式套件,只有固定式一种安装方式。