我们今天能为您提供什么帮助?

Compact NSX DC 断路器能用于直流500V以上的两极均不接地系统吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

Compact NSX DC 断路器(和负荷开关)设计使用全部极数分断额定工作电压 (Ue) 下的额定电流或故障电流。若要在电压 > 500 V 时断开电流,需要使用三个串联。在双重接地故障情况下(A + D 或 C + E),断路器(和负荷开关)必须仅使用一半极数断开全电压下的电流。Compact NSX DC 断路器(和负荷开关)并非设计用于该直流系统。