FA344175
FA344175
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX断路器配Micrologic 5和6的脱扣单元,通过旋钮IR设定后,能通过按键微调?
问题描述:
NSX断路器的Micrologic 5和6的电子脱扣单元在用旋钮进行IR设定后,想用按键进行微调,此时可以在旋钮整定值基础上向上增加整定值吗?设定下限是多少?
所属产品线:
Compact NSX
解决方法:
不可以向上微调,只能以步长为1A向下微调,设定下限为最小预设值的0.9倍
首次发布日期:
2018/4/9
修订日期:
2020/7/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT NSX
探索更多
范围:
ComPacT NSX