我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
断路器NSX的附件SDTAM模块在电动机发生堵转时的保护作用是?
问题描述:
断路器NSX的附件SDTAM模块在电动机发生堵转时的保护作用是?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

断路器NSX的附件SDTAM模块在电动机发生堵转时的保护作用如下

电动机堵转保护(不带SDTAM模块)

A,电动机运行至正常状态时,堵转保护功能启动

B,电动机出现过载电流,只要电动机电流超过Ijam设定值,电动机堵转保护延时tjam后启动

C,电动机堵转保护延时结束,电动机堵转保护导致Compact NSX断路器脱扣

D,电动机冷却且断路器再次闭合后,手动恢复运行

电动机堵转保护(带SDTAM模块)

A,电动机运行至正常状态时,堵转保护功能启动

B,电动机出现过载电流,只要电动机电流超过Ijam设定值,电动机堵转保护延时tjam后启动

C,电动机堵转保护延时结束前400毫秒,SDTAM模块:命令接触器分闸(输出OUT2),发出故障信号(输出OUT1),延时(可设为1到15分钟)后,输出信号

D,接触器自动恢复运行,延时可以是电动机冷却

STDAM模块可设定OFF位置,手动恢复运行