我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX Mic5/6 A或E脱扣单元的按键设定Ir最小能整定到多少?
问题描述:
NSX Mic5/6 A或E脱扣单元的按键设定Ir最小能整定到多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX Mic5/6 A或E脱扣单元的断路器,在脱扣单元上,通过Ir旋钮设定,然后再在按键上微调。在按键上以1A为单位微调:最大设定范围为旋钮显示设定值,最小设定范围为最小设定范围的0.9倍。例如:micrologic5.2A脱扣单元额定值250A,旋钮设定值为140A,最小设定值为100A,按键微调范围90-140A。

下表显示旋钮上设定的Ir设定值: