ATV630、ATV930、ATV61、ATV71变频器使用通讯8502给定变频器速度,如何提高速度给定分辨率?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV61、ATV71变频器使用通讯8502给定变频器速度,如何提高速度给定分辨率?所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
ATV630、ATV930、ATV61、ATV71变频器,默认情况下8502中赋值为1时对应0.1Hz,如果要提高给定频率和输出频率的分辨率,可以将扩展控制字8504的Bit9写为1,修改后32767对应最大输出频率(tFr)。一般最大输出频率(tFr)默认为60Hz,则分辨率等于60➗32767,近似为0.0018Hz。
并且这个功能不可以通过将CMI的bit1置1实现断电保存,必须每次送电对bit9进行操作。
另注意:虽然可以通过这种方法修改输出频率的分辨率,但是变频器面板的分辨率还是0.1,所以面板上是看不出来的,只能通过通讯看到。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?