ATV61、ATV71变频器同时有正转和反转信号时,如何让变频器输出正转?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器同时有正转和反转信号时,如何让变频器输出正转?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61/71变频器可以通过将1.5输入/输出设置(I-O-)中的2/3线控制(tcc)参数设置为2线控制(2C),再将2线类型(tct)参数设置为正转优先(PFO)即可实现该功能。
是否有帮助?




ATV61/71变频器可以通过将1.5输入/输出设置(I-O-)中的2/3线控制(tcc)参数设置为2线控制(2C),再将2线类型(tct)参数设置为正转优先(PFO)即可实现该功能。
是否有帮助?