我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器走modbus通讯控制,在带有进线接触器时通讯时序是怎样的? R2和进线接触器何时吸合?
问题描述:
ATV61,ATV71用modbus通讯控制,在带有进线接触器时,变频器的通讯时序是怎样的;R2和进线接触器什么时候吸合。

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

当变频器上端有接触器,接触器线圈由R2控制,R2继电器被分配为输入接触器(LLC)此功能时,需要进行下列通讯时序,才能让变频器启动。

1,发送“2-Shutdown”(停车)命令

如下图所示,控制部分通电后。变频器会显示NST,此时表示变频器处于Switch on disabed(主回路通电被禁止)状态。这时我们要发送“2-Shutdown”(停车)命令,也就是往控制字8501里面发6。完成这一步,因为上端接触器没有吸合,变频器会显示NLP(无主电源),此时变频器处于Ready to switch on(通电准备就绪)。

2,发送“3-Swtich on”(通电)命令

如下图所示,当变频器处于Ready to switch on(通电准备就绪),这时我们要发送“3-Swtich on”(通电)命令,也就?往控制字8501里面发7。此时,R2继电器会闭合,接触器线圈得电,主回路通电。变频器处于switch on(通电)状态。

3,发送“4-Enble operation”(允许运行)命令

如下图所示,当变频器处于Switch on(通电状态),发送“4-Enble operation”(允许运行)命令,也就是往8501控制字里面发15,此时变频器会处于Operation enable(运行被允许)状态,也就是变频器已经运行。

如果在Switch on(通电状态)下,主电源没有接通超过输出电压检测时间LCT(默认5S),变频器会锁定在输入接触器故障模式(LCF)。这时需要检查接触器的接线方面是否出现问题。