Masterpact MTZ断路器的Micrologic X 控制单元上有哪些LED灯,分别表示什么含义呢?
问题描述:
Masterpact MTZ断路器的Micrologic X 控制单元上有哪些LED灯,分别表示什么含义呢?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
Micrologic X 控制单元上有Micrologic X 状态 LED和用于监视 Micrologic X 状态以及脱扣和报警原因的 LED,如下图:

1. Micrologic X 状态 LED:

2. Bluetooth LED:
Bluetooth LED 闪烁时,指示 Micrologic X 控制单元正与 Bluetooth 设备通讯。
3. 过载和脱扣原因 LED:
四个脱扣原因 LED 的指示取决于 Micrologic X 控制单元的类型


4. VPS LED:
VPS LED用于指示 VPS 模块正在对控制单元供电。
是否有帮助?