我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
急停按钮标签都有哪些语言的?能用在哪些急停按钮上?
问题描述:
急停按钮标签都有哪些语言的?能用在哪些急停按钮上?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB2; Harmony XB5

解决方法:

如下表所示:

直径

适用系列

型号

文字

语言

备注

60mm

XB2B系列

ZB2BY9101C

空白

ZB2BY9330C

EMERGENCY STOP

英语

XB4系列 XB5系列

ZBY9121

空白

ZBY9120

ARRET D’URGENCE

法语

ZBY9220

NOT-AUS

德语

ZBY9320

EMERGENCY STOP

英语

ZBY9420

PARADA DE EMERGENCIA

西班牙语

ZBY9620

ARRESTO EMERGENZA

意大利语

90mm

XB4系列XB5系列

ZBY8140

空白

ZBY8130

ARRET D’URGENCE

法语

ZBY8230

NOT-AUS

德语

ZBY8330

EMERGENCY STOP

英语

ZBY8430

PARADA DE EMERGENCIA

西班牙语

ZBY8630

ARRESTO EMERGENZA

意大利语

其中,适用于XB2系列的急停标签如ZB2BY9330C等,其中心开孔为圆孔,适用于XB4、XB5系列的急停标签如ZBY9330等,其中心开孔为长圆孔。如下图所示,