我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德按钮产品如何选择电位器?

问题描述:
施耐德按钮产品如何选择电位器?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

方案一:选择施耐德带电位计的旋钮套件,6个阻值可选(1/4.7/10/47/100/470kΩ),具体型号如下:(进口XB4和XB5系列中都有,其中XB4为金属系列,XB5为塑料系列。)

方案二:选择施耐德电位器前端(旋转头+安装基座),再配其他公司电位器,电位器安装轴直径为Φ6mm或Φ6.35mm。电位器前端具体型号如下:(进口XB4和XB5系列中都有,其中XB4为金属系列,XB5为塑料系列。)