我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XALD带按钮的按钮盒无CCC怎么订购?
所属产品线:
XALD,XALK

解决方法:

XALD/XALK系列带按钮的按钮盒,目前没有申请CCC,如果想购买这种类型的按钮盒,建议拆开订购。先选择按钮盒,再选配每个孔对应的按钮。推荐XB5系列塑料按钮,触点/指示灯模块可前装,也可后装。

例如:

XALD102可以拆分为XALD01+ZB5AA331+ ZB5AZ101或者XALD01+ZB5AA331+ZENL1111来订购。