我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVR3*报警灯的IP等级是多少?
问题描述:
XVR3*报警灯的IP等级是多少?

所属产品线:
Harmony XVR

解决方法:

XVR3*报警灯的IP防护等级与产品的安装方式有关:

垂直:垂直于水平面安装;

水平:平行于水平面安装;

倒立:垂直水平面方向旋转180度方向安装;

注意:XVR3*报警器室内室外所支持的安装方式不同,具体可查看

XVR3*报警器的安装方式?