我们今天能为您提供什么帮助?

XVB组合式信号灯的灯座XVBC21如何接线?

问题描述:
XVB组合式信号灯的灯座XVBC21如何接线?

所属产品线:
Harmony XVB

解决方法:

接线控制方式按照XVBC21灯座上端添加的模块数量(最多5层),从下到上顺序对应端子号。

例如:模块添加3层,控制1号模块对应1号端子,控制2号模块对应2号端子,控制3号模块对应3号端子,4、5号空余端子可不接线,以此类推。