我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVB组合信号灯附件XVBC21和XVBZ0*的区别?
问题描述:
XVB组合信号灯附件XVBC21和XVBZ0*的区别?

所属产品线:
Harmony XVB

解决方法:

XVBC21是基座+盖,与声光模块配套在一起,形成一套信号灯柱。可水平安装在设备表面,使用螺钉紧固。如果用户觉得信号灯柱的高度不够,可在XVBC21下面再添加XVBZ0*。XVBZ0*是不同高度的支撑杆+底盘。底盘可水平安装在设备表面,使用螺钉紧固。