我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么XVG系列灯柱看起来都是白色的
所属产品线:
Harmony XVG

解决方法:

XVG系列信号灯柱摒弃了传统的多色外壳,而采用了简洁的整体式透明外壳,给人以耳目一新的感觉,灯柱未通电时,用户看到的是外壳本体的颜色(银色),灯柱通电后,导通的那部分呈现内置LED的颜色。这种创新的外壳设计,确保在明亮的环境中,信号指示依然清晰准确,避免了传统的多色外壳在强光下产生信号指示不清晰的情况。