我们今天能为您提供什么帮助?

XVR3*报警器的安装方式?

问题描述:
XVR3*报警器的安装方式?

所属产品线:
Harmony XVR

解决方法:

XVR3*报警器的安装方式如下:

室外:垂直安装(垂直于水平面)

室内:垂直安装(垂直于水平面);水平安装(平行于水平面);倒立安装(垂直水平面方向旋转180度)

注意:报警器的安装方式不同,对产品的防护等级有一定的影响,具体请查看

XVR3报警灯的IP等级是多少