无线按钮的专用按钮盒如何安装?
问题描述:
无线按钮的专用按钮盒如何安装?所属产品线:
Harmony XB5R解决方法:
无线按钮的配套按钮盒有三种:
1. ZBRM01(专用,单孔,塑料手持式按钮盒),背部有31*31的磁铁,可以吸附在某处,也可移动应用。内装无线按钮头,不需接线。
2. ZBRM*(专用,1-2孔可选,塑料手持式按钮盒)。可移动应用,也可与托架ZBRACS配套,固定在某处使用。内装无线按钮头,不需接线。
3. XALD0*(1-5孔可选,塑料按钮盒),背部左右两侧或对角处有2*Φ4.3的螺钉孔,常固定在某处。内装无线按钮头,不需接线。但该按钮盒配有电缆进线用的敲落孔,所以可以配套普通的按钮使用。
具体请参考“XB5R无线免电池按钮”专用说明书。
是否有帮助?