我们今天能为您提供什么帮助?

ZB6YF0*是什么?如何搭配?

问题描述:
ZB6YF0*是什么?如何搭配?

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

ZB6YF0*是XB6E快速接线插座,可将XB6E针脚转换为快速接线方式,快速接线插座请见下图所示。

XB6YF.jpg

ZB6YF0*可以与带灯按钮,指示灯以及按钮,选择开关配合使用,具体的匹配请参考下图所示:


更多快速接线插座的配合关系请参考国产和进口样本:
如何获取国产XB6E系列按钮指示灯产品目录?

如何获取进口XB6系列按钮指示灯产品目录?