我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam40系列使用SFT2841编程时里面的双稳态功能SR如何理解?

问题描述:
Sepam40系列使用SFT2841编程时里面的双稳态功能SR如何理解?

所属产品线:
Sepam 40 系列

解决方法:

B为输出值,S R为输入值,

当S为1时,B为1;

当S=0,R=1时,B=0;

当S=0,R=0时,B为上一状态保持不变,如果初始状态S,R=0,此时B=0.