我们今天能为您提供什么帮助?

Kaedra天睿防水配电箱型号中的各个参数表示什么含义?

问题描述:
Kaedra天睿防水配电箱型号中的各个参数表示什么含义?

所属产品线:
Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱

解决方法:

Kaedra天睿防水配电箱型号中的各个参数表示的含义如下图:

另外,我们有天睿箱体配电方案供客户选择,如:KDRPO12M3H-011/65表示方案号为“011”,IP防护等级为IP65。

如下图就是方案号为011、012、013的具体方案,天睿箱体配电方案还有更多种方案可供客户选择。