我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX-DC直流塑壳断路器拨动手柄的开孔尺寸是多少?
问题描述:
NSX-DC直流塑壳断路器拨动手柄的开孔尺寸是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX-DC 3P/4P拨动手柄的开孔尺寸与NSX100-630 3P/4P保持一致,H×W(高×宽,mm×mm)如下所示:

型号
NSX100-250DC 3P/4P
NSX400/630DC 3P/4P
H×W

77×95

127×127

如图:

NSX100/160DC 1P/2P拨动手柄的开孔尺寸H×W(高×宽,mm×mm)如下所示:

NSX100/160 DC 1P/2P

拨动手柄屏前开孔

拨动手柄(带孔盖)开孔

H×W

76×29

104×58

如图: