我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器中的SDx的功能和作用是什么?如何接线?

问题描述:
NSX断路器中的SDx的功能和作用是什么?如何接线?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

SDx俗称远程指示继电器模块和指示端子,与带有Miclogic脱扣单元的NSX断路器配合使用,通过光电链路从脱扣单元接收数据,并将接受到的信号引入到辅助触点,当断路器再次闭合时自动复位。
SDx模块输出提供的功能取决于与模块一起安装的脱扣单元的类型:

对应的接线方式如图所示: