MT空气断路器长延时整定模块有几种?如何选择?
问题描述:
MT空气断路器长延时整定模块有几种?如何选择?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
长延时正定模块有四种,可以互换,用以确定高精度的长延时整定值。具体如下表所示:
| 标准模块 | Ir=In× | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 1 |
| 低设定模块 | Ir=In× | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 高设定模块 | Ir=In× | 0.8 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1 |
| 空模块 | 无长延时保护 | |||||||||
需要注意以下几点:
(1)一般情况,控制单元配置的是标准模块,即(0.4-1)In的调整范围。选择了低或高设定值的长延时整定模块,则整定范围变小,同时调节精度提高了。选择长延时整定关(无长延时保护),则没有长延时保护。对于MT开关来说,所有的控制单元都可以更换。
(2)需要注意的是,选择空模块(无长延时保护)和将长延时整定模块拆除两种情况是不一样的,因为选择了空模块(无长延时保护),则在原长延时整定模块处配有一块空白板,并且与本体间有接线,意味着没有长延时整定;
而将长延时整定模块拆除,则在原长延时整定模块处空置,意味着长延时整定值为最小值,长延时电流设定Ir是0.4In;长延时跳闸延时tr对应调整拨钮指示值;漏电保护无效;电压测量输入无效(P/H)。
(3)NS大塑壳也可以单独选购MT开关上所用的长延时整定模块,现场客户安装。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。