我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器如何选择具有接地故障保护或者报警的Micrologic控制单元?

问题描述:
MT空气断路器如何选择具有接地故障保护或者报警的Micrologic控制单元?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

选型如下:

控制单元型号 接地故障不报警不脱扣 接地故障不报警 脱扣 接地故障报警不脱扣 接地故障报警脱扣
Micrologic 6.0
Micrologic 6.0A
Micrologic 6.0E
Micrologic 5.0D
Micrologic 6.0D
Micrologic 5.0P
Micrologic 6.0P
Micrologic 5.0H
Micrologic 6.0H

注意以下三点:
1.表格中的"报警"是指可编程报警功能;
2.表格中的"脱扣"是指接地故障保护导致的断路器分闸;
3.表格中的"不脱扣"是指控制单元的接地故障保护功能被关闭或者控制单元不具备接地故障保护功能。