SDTAM模块有几个静态输出触点,能否与SDX模块同时使用?
问题描述:
SDTAM模块有几个静态输出触点,能否与SDX模块同时使用? 所属产品线:
Compact NSX解决方法:
SDTAM带有两个静态输出的指示触点。SDTAM模块专用于电机保护的Micrologic脱扣单元2.2 M、2.3 M以及6.2 E-M、6.3E-M,SDTAM模块与接触器相连,在出现过载或其它电机故障的时候会打开接触器,从而避免打开断路器。SDx模块可远程指示带有电子脱扣单元的Compact NSX断路器的脱扣或报警情况。SDx和SDTAM根据故障的类型发出不同信号,两者不可同时使用。
是否有帮助?