问题描述:
MVS空气断路器控制单元为Micrologic 6.0基本型有没有标配不带电操的断路器?所属产品线:
EasyPact MVS解决方法:
没有,MVS控制单元为6.0基本型的断路器均带有电动操作机构,如下图所示,该6.0基本型没有不带电操类型断路器的订货号。另外,除该基本型外,MVS控制单元为2.0/5.0/5.0A/6.0A/6.0V/5.0V均有标配不带电操的断路器,用户可以根据需求订购。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
没有,MVS控制单元为6.0基本型的断路器均带有电动操作机构,如下图所示,该6.0基本型没有不带电操类型断路器的订货号。另外,除该基本型外,MVS控制单元为2.0/5.0/5.0A/6.0A/6.0V/5.0V均有标配不带电操的断路器,用户可以根据需求订购。

是否有帮助?