我们今天能为您提供什么帮助?

MT、MVS空气断路器抽架的位置触点驱动器是否标配?

问题描述:
MT、MVS空气断路器抽架的位置触点驱动器是否标配?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; EasyPact MVS

解决方法:

MT、MVS全系列抽架上标配CE/CD/CT驱动器各一个,每个驱动器最多可以驱动三个触点,除非CE数量大于3个的情况,其他不需增加驱动器。

对于N型,位置触点最大数量是CE3个,CD2个,CT1个。CE驱动器最多驱动3个,CD驱动器只能驱动2个,CT驱动器只能驱动1个,不可以再增加CE触点,CD和CT驱动器都不能被CE驱动器替换。

对于H型,若需要CE超过3个时,另外选择附加的CE位置驱动器,用户自行将CD或CT的驱动器更换为CE驱动器。其中MVS可以选用MT的CE驱动器。