MT和MVS不同空气断路器如何配三锁两钥匙?
问题描述:
MT和MVS不同空气断路器如何配三锁两钥匙?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; EasyPact MVS解决方法:
1、对于MT和MVS,N1和N1、N2/H和N2/H型的联锁,在产品价格表中有完整的订货号。
对于N1、N2/H型的联锁,首先按 N1 或N2/H型选择一套三锁两钥匙方案,再选另一个型号的一个钥匙锁的托架即可。实际上,整个方案多出一个钥匙锁的托架。
2、对于MT与MVS 三锁两钥匙的锁芯可以通用,锁的托架不通用,各买各自的托架,或者买MT的三锁两钥匙,再单买MVS的锁的托架,浪费MT的锁托架。如果MVS是H型或者T型,因为MVS H型的托架P048541和MT的一样的订货号,这种情况,就只需要买MT的三锁两钥匙。
是否有帮助?