我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德的低压断路器哪些可以关闭瞬时保护功能?

问题描述:
施耐德的低压断路器哪些可以关闭瞬时保护功能?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

NS630b-1600大塑壳中带MIC5.0,6.0系列控制单元,MT中带MIC5.0,6.0,7.0系列控制单元,MVS中带MVS Trip System 5.0,6.0系列控制单元,MTU中带MTU Trip System5.0,6.0系列控制单元,EVS中带EVS Trip System5.0,6.0系列控制单元的断路器是可以关闭瞬时保护的。将控制单元上Ii那个旋钮打到off档就可以关闭瞬时保护。一般关闭瞬时保护会使用在上下级的选择性保护中,关闭瞬时保护后用短路短延时来做短路保护。MIC2.0系列控制单元不带短路短延时保护也不能关闭瞬时保护。