通过FDM121可否控制MT断路器的分合?
问题描述:
通过FDM121可否控制MT断路器的分合?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; FDM121解决方法:
可以。当MT断路器配备了通讯选件(BCM ULP)(包括它的套件连接XF和MX1通信型线圈)FDM121 (version>v2.0.2)可以控制分合断路器。有两种模式可用,本地模式和远程模式。
本地模式:当通讯系统不可用时,FDM121的分合指令可用
远程模式:当通讯系统可用时,FDM121的分合指令不可用
是否有帮助?