我们今天能为您提供什么帮助?

如何对全功能测试箱进行维护?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

在全功能测试箱中没有客户维修或可调整部件。回路跳闸后,需要更换熔芯。更换方法为:
1、关闭电源开关,并拔下全功能测试线搞的电源线。
2、使用一个改锥小心撬开线路熔断器座的封盖A。
3、从电源开关模块上卸下线路熔断器座B。
4、根据需要卸下线路熔断器C。
5、确保两个熔断器都安装到线路熔断器座中,并将线路熔断器座插回到电源开关模块中。
6、合上线路熔断器座封盖。确认窗口类显示的电压选择器系统电压值无误。

全功能测试箱.jpg