我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
全功能测试箱进行禁止接地故障测试时,哪些功能不能用?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

如果通讯型的控制单元MIC6.0A/E/D/P/H型的控制单元没有合适的退出接地故障禁止功能,则在从检测端口取下检测电缆以后,高级保护,报警激 活,事件记录设备接地保护和热记忆功能可能会被禁用2分钟。在接地故障被禁用的过程中,MICP/H的控制单元的触痛磨损计数器不会累加。