配置Micrologic 5.0控制单元的MT在使用全功能测试箱在自动测试过程中会无法通过,可能是什么原因?
问题描述:
配置Micrologic 5.0控制单元的MT在使用全功能测试箱在自动测试过程中会无法通过,可能是什么原因?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
带有I2t短延时动作时间设置的MICROLOGIC 5.0控制单元在时间-电流曲线短时间保护功能的检测将会失败。这可能是因为热记忆功能会导致断路器在长时间功能装置上发生脱扣。
为了准确检测带有I2t短延时动作时间设置的MICROLOGIC 5.0控制单元时间-电流曲线的短时间保护功能,应该在检测时间-电流曲线的长时间保护功能后等待15 分钟,然后在“配置自动脱扣曲线检测”页面将LONG TIME(长时间)触摸键调整到DISABLED (禁用) 并进行检测。每次检测时间- 电流曲线的短时间区,都要等待15 分钟,因为不管检测的是时间-电流曲线的哪个保护功能,热记忆功能都处于可操作状态。
是否有帮助?